结果:找到"NFC 15693协议 CLEC663资料 ",相关内容209条
- 立创商城不能更改开票资料
- 为什麽这个开票资料就不能更改了啊,我就一学生升学了更改个新学校的开票资料,就得把自己的账号变成企业账号?还要提供营业执照和授权委托书,我就一学生上哪能弄到这俩资料提供给你啊?而且这莫名其妙的被绑定了之前学校的开票信息,好歹也给个消息提示吧让我选一下绑定哪个吧。问客服就说让我重新注册一个账号,那我本身立创EDA里的板子怎么办。总不能升一次学就重新注册一次账号,画完一块板子还要切账号才能下单开票报销吧。这功能光是想想就很离谱吧。想问下这到底什麽时候能解决这个问题啊。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 开票资料 发帖人:你我山巅自相逢 发帖时间:2023-10-23 09:57:00
- 个人账户不能修改、新增、删除开票资料
- 现在立创商城改了一个功能,给购买器件制造了非常多的麻烦。个人账户之前可以有多个开票资料,也可以修改不同公司,非常方便根据不同业务去下单和开票选择。现在的只能有一个开票公司,并且不能新增,还不能修改!(如果点击修改,税号就是灰色的,实际上不支持修改),不能修改也就算了,连删除也不行!!??。这样就基本上此账号就废了,只能绑定这一个公司,除非另外注册一个账号。例如一个工程师在A公司离职了,去了B公司,如果还用他原来的账号,就不能再开B公司的票。并且有很多工程师因工作需要,经常需要有多个开票资料。问了客服,客服说升级企业账号可以,但是升级企业账号需要上传公司的营业执照和委托书,走公司流程,非常麻烦...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 修改开票资料 删除开票资料 新增开票资料 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-03-21 18:32:00
- NFC读写芯片15693协议国产DP1363F兼容CLRC663详细对比资料分享
- 首先详细分解:CLRC66301HNCLRC66301HN,高性能多协议NFC前端。CLRC66301HN多协议NFC前端IC支持以下工作模式•支持ISO/IEC14443typeA和MIFAREClassic的读/写模式通讯方式•支持ISO/IEC14443B的读/写模式•支持JISX6319-4的读/写模式(与FeliCa相当)1•符合ISO/IEC18092的被动启动器模式•支持ISO/IEC15693的读/写模式•支持ICODEEPCUID/EPCOTP的读/写模式•读/写模式支持ISO/IEC18000-3模式3/EPCClass-1HFCLRC66301HN的内部发射器能够驱动设...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NFC 15693协议 CLEC663资料 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2022-11-28 15:29:00
- CLRC632对标国内封装的DP1363F资料对比分析与读卡器解决方案
- CLRC632属于最新系列高度集成式读卡器IC,可实现13.56MHz时的非接触式通信。该系列读卡器IC提供:支持所有ISO/IEC14443A和ISO/IEC14443B协议层的通信标准:使用符合ISO/IEC14443B标准的该恩智浦半导体器件可能会侵犯第三方专利权。CLRC632支持使用MIFARE较高波特率(见第40页的第9.12节)的非接触通信。接收器模块提供稳定高效的解调/解码电路方案,可兼容应答器信号(参见第34页的第9.10节)。数字模块管理完整的SO/IEC14443标准成帧和错误检测(奇偶校验和CRC)。此外,它还支持快速MIFARE安全算法,用于认证MIFARE产品(参...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NFC 读卡器解决方案 多协议13.56M读写 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2022-08-15 17:46:00
- 通过matter协议实现灯亮灭教程
- 概述本文档旨在演示开关通过matter协议来做到对灯亮灭的控制。视频不涉及前期环境的搭建。演示步骤:1、配置好环境并安装好对应软件后,需要在指定的路径下激活软件包source./scripts/activate.sh激活软件包2、连接一个设备,对他进行配网,这里先连接了“开关”./out/debug/chip-toolpairingble-wifi12344321WT0987654321202020213840开关配网3、连接另一个设备进行配网,这里连接了“LED灯“./out/debug/chip-toolpairingble-wifi12344322WT09876543212020202...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: matter协议 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-06-14 18:36:00
- nRF51822-QFAC低功耗BLE蓝牙芯片高灵活性多协议SoC
- NRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth®低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822基于配备256kBflash+16kBRAM的32位ARM®Cortex™M0CPU而构建。嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与NordicSemiconductor的nRF24L系列产品无线兼容。nRF51822还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需CPU参与的情况下通过可编程周边产品互联(PPI)系统进行互动。灵活的31引脚GPIO映射方案可使I/O(例如串行接口、PWM和正弦解调器)根据PCB需求指示映射...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nordic 蓝牙资料 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-01 13:57:00
- 【资料下载】FinFET的详细资料简介
- 什么是FET? FET的全名是“场效电晶体(FieldEffectTransistor,FET)”,先从大家较耳熟能详的“MOS”来说明。MOS的全名是“金属-氧化物-半导体场效电晶体(MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor,MOSFET)”,构造如图一所示,左边灰色的区域(矽)叫做“源极(Source)”,右边灰色的区域(矽)叫做“汲极(Drain)”,中间有块金属(绿色)突出来叫做“闸极(Gate)”,闸极下方有一层厚度很薄的氧化物(黄色),因为中间由上而下依序为金属(Metal)、氧化物(Oxide)、半导体(Semiconducto...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 资料 FinFET 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-14 17:05:00
- 智能扫地小车
- 电子和生活产品结合,可以实现避障、测距。做这个项目的经验,可分为四步。第1步:根据实际情况确定智能小车所需要实现的功能。例如:测距、避障检测边缘……;第2步:根据智能小车所需要实现的功能确定相应的硬件部分。如寻线是用红外还是用激光……、测距是用超声波还是激光……、避障是用红外还是超声波……寻找物体使用红外还是超声波还是雷达还是其他的等等。选取方案的时候既要考虑实际效果还要根据自身能力判断……不要到时候进退两难;第3步:编写程序。第4步:实验,并找出漏洞优化程序。当然在此之前,还有一件很重要的事要做就是选取什么单片机。下面是源程序:#include<REGX52.H>//包含51单...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 开源DIY资料 发帖人:汇创工作室 发帖时间:2018-11-28 12:22:00
- PCB_LAYOUT(台湾资深硬体工程师15年Layout资料)
- PCB_LAYOUT(台湾资深硬体工程师15年Layout资料).pdf
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB资料 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-11-15 21:59:00
- 分享一个份EMC传导干扰滤波电路的资料
- 这是陶显芳老师在一个开关电源的研讨会上的一份课件,个人觉得对于设计开关电源工程师是挺有用的,想分享给大家EMC传导干扰滤波电路的设计.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: EMC 资料分享 发帖人:立创工程小李 发帖时间:2017-11-14 15:54:00
返回